请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5033 主题中讨论的其他器件: TL494
我能否知道最大值 LM5033的占空比(直流)? 在数据表中、考虑死区时间、最大值接近50%。 但在 TL494数据表中、最大直流电也约为50%、在实际应用中接近95%。 我想知道 LM5033的最大直流 电压是否相同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.