This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:与上述相同

Guru**** 2406750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708926/lm5033-same-as-above

器件型号:LM5033
主题中讨论的其他器件: TL494

我能否知道最大值 LM5033的占空比(直流)? 在数据表中、考虑死区时间、最大值接近50%。 但在 TL494数据表中、最大直流电也约为50%、在实际应用中接近95%。 我想知道 LM5033的最大直流 电压是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user1759409、
    TL494具有双路输出、可选择用于单端应用(例如降压或反激式)或双端应用(例如推挽或半桥)。 对于单端应用、您将测量有源开关节点的占空比。 这在数据表的第7.9节中被指定为最大值45%(典型值)。 如果您在双端应用中使用此器件、并且您测量次级侧的占空比、则会错误地将最大占空比测量为90%。 这可能是您测量的结果。
    占空比始终在初级侧开关上测量。 LM5033是一款推挽式控制器、因此每个开关的占空比必须小于50%、否则变压器将饱和并发生故障。
    在电源中使用术语"DC"时也要小心。 占空比通常由"D"符号引用。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的解释。 考虑到 TL494双端模式、次级侧的含义是什么?
    有没有方法将 LM5033的最大直流电压提高到~95%? 如果可能、我需要一个 DT、SS 和最大直流电压为~100%的双路输出 PWM 控制器、这不适用于变压器情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user1759409、
    您的电路是什么样的?
    如果您发布原理图和设计要求、我将更好地为您提供帮助。
    LM5033的数据表显示了该器件的特性或设计限制。 如果您需要大于95%的占空比、则应考虑更改变压器匝数比或电路的其他特性。
    发布您的要求后、请告诉我是否可以为您提供帮助。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    对于降压或升压情况、我需要使用分立式 PWM +外部驱动器和 MOSFET 进行一些特殊控制。 电路中没有变压器、只有 PWM +驱动器+ MOSFET + L + C、非常简单。 但我需要的 PWM 控制器应包括:双端输出 DH/DL、软启动控制、高达95%- 100%的最大占空比、死区时间控制。 本例中是否有任何 TI 器件? 谢谢。

    此致、
    Unisheva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Unisheva、
    LM5033具有180度相位差的双路输出栅极驱动器。 您可以将这些栅极驱动器连接在一起并使用小信号二极管进行隔离。 这是共阴极连接。 然后使用阴极驱动功率 FET。
    这将使您接近您所寻找的95%占空比。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的帮助和信赖。 我需要两个互补输出、这两个输出都应达到95%。 我不太理解您的说法、您能提出自己的想法来帮助我理解吗? 谢谢。

    此致、
    Unisheva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、John。