Other Parts Discussed in Thread: LM3697, LM3630A
主题中讨论的其他器件:LM3697、
您好!
我发现有两个电流阱余量电压规格、即 VREG_CS 和 VHR、但我无法清楚地了解它们的含义差异。 您能否解释 一下您为什么指定了这两个参数?
此致、
Satoshi / Japan Disty
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我叫 Kanemaru、是 Macnica 的 FAE (日本经销商)。
我是 Satoshi 的同事。
我有三个问题。
[第1季度]
我知道“VHR”是 VHR 最小块的规格。
我的理解是否正确?
[第2季度]
我知道“VREG_CS”是施加到 ILEDx 引脚的电压。
我的理解是否正确?
[第3季度]
我想知道 ILEDx 引脚在 ILED=20mA (亮度为100%)时施加的最大电压。
如果您有任何信息、请告诉我们吗?
非常感谢您的验证。
此致、
Kanemaru
Caryss-San、您好!
我找到了 LM3697 (LM3630A 的类似器件)。
根据 LM3697数据表;
-VREG_CS 处于自动余量关闭状态
-vHR_min、无注释(因此我猜自动余量开启)
此外,LM3630A 还具有“自适应余量”功能。
因此、我想:
自适应余量关闭时为-VREG_CS
自适应余量开启时为-VHR_min
我的理解是否正确?
如果是、我还有一个问题。
该器件是否通过"FB-EN_x"电阻器控制“自适应余量开/关”?
如果你能在今天之前作出答复,那将会非常有帮助。
非常感谢您的验证。
此致、
Kanemaru