This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:LM3630A/VREG_CS 和 VHR

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3697, LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708208/lm3630a-lm3630a-vreg_cs-and-vhr

器件型号:LM3630A
主题中讨论的其他器件:LM3697

您好!

我发现有两个电流阱余量电压规格、即 VREG_CS 和 VHR、但我无法清楚地了解它们的含义差异。 您能否解释 一下您为什么指定了这两个参数?

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     

    我叫 Kanemaru、是 Macnica 的 FAE (日本经销商)。

    我是 Satoshi 的同事。

     

    我有三个问题。

     

    [第1季度]

    我知道“VHR”是 VHR 最小块的规格。

    我的理解是否正确?

     

    [第2季度]

    我知道“VREG_CS”是施加到 ILEDx 引脚的电压。

    我的理解是否正确?

     

    [第3季度]

    我想知道 ILEDx 引脚在 ILED=20mA (亮度为100%)时施加的最大电压。

    如果您有任何信息、请告诉我们吗?


     

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    这两个参数是在不同的 LED 条件下定义的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    感谢您的回答。 您还能评论一下 Kanemaru 的问题吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

     

    感谢您的回答。

    我知道“在 ILED 电流较低时,电流阱所需的余量比在 ILED 电流较高时少”。

    但是,“ILED =标称值95%,ILED = 20mA 时的 VHR”小于“ILED=5mA 时的 VREG_CS”。

    是这样吗?

     

    我想回答"Q3"。

    *此值不需要保证。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

     

    我找到了 LM3697 (LM3630A 的类似器件)。

    根据 LM3697数据表;

    -VREG_CS 处于自动余量关闭状态

    -vHR_min、无注释(因此我猜自动余量开启)


     

    此外,LM3630A 还具有“自适应余量”功能。

    因此、我想:

    自适应余量关闭时为-VREG_CS

    自适应余量开启时为-VHR_min

    我的理解是否正确?

     

    如果是、我还有一个问题。

    该器件是否通过"FB-EN_x"电阻器控制“自适应余量开/关”?


     

    如果你能在今天之前作出答复,那将会非常有帮助。

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、
    很抱歉耽误你的回答。
    我在这里看到您的问题。 我认为 LM3630A 应该有一些拼写错误、但我需要仔细检查。 自适应余量是在器件中设计的、在 LM3630A 中无法关闭。
    稍后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、
    我认为 VREG_CS 和 VHR 都是指施加到 LEDx 引脚的电压。 图中红色方形的"VHR Min"表示用于选择这两个通道的最小 VHR 的函数块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

     

    感谢您的回答。

     

    我知道我们无法关闭自适应余量功能。  

    而且、我知道这两个参数(VREG_CS 和 VHR_MIN)是在不同的 LED 条件下定义的(这是您的注释)。

    那么、"VREG_CS"的符号是否是写入错误?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、
    总结您的问题:
    1) vreg-cs 是电流阱余量电压,即 ILEDx 电压。 这通常是固定的。 这里是250mV @ILED=5mA
    2) 2) VHR-min 是指灌电流的压降情况。 VHR 通常会进行复用并降低电压、直到 LED 目标电压降至标称值的95%
    3) 3)对于正常运行,当 ILED=20mA 时,ILEDx 上的电压应略高于250mV,因为电流高于5mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

    非常感谢你的帮助。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru