This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:输出电压 PMID 在 VBUS 断电时下降40ms

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712374/bq25895-output-voltage-pmid-40ms-drop-when-poweroff-vbus

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25985

大家好、

我的 bq25895定制板负责系统负载和供电。

当我拔下 USB 充电器(Vbus->0V)时、我可以看到40ms 下降到3.4V、然后回到 PMID 上的5V:

电池提供恒定的4V 电压。 PMID 上的输出电流为0.7A

这一下降对我来说非常重要...

有人有同样的问题吗?

这是否是内部 BQ25985 "正常"问题?

如何解决?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    您观察到的40ms 是 OTG 升压启动延迟。 PMID 上的3.4V 是电池电压减去从 BAT 到 PMID 路径上的压降。 BQ25895的预期行为。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常情况。 参考数据表的 P19、升压模式使能存在30ms 的延迟。

     在 SYS 和 PMID 之间添加肖特基二极管可防止电压降低于 VBAT。  

    谢谢!