Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5017 您好!
我想使用 LM5017通过12至75V 的输入生成初级5V 电源和次级隔离式5V 电源。
查看隔离式输出的一些参考设计和 LM5017数据表示例(数据表的图17)、我有一些问题:
数据表示例显示变压器线圈的极性相反(查看原理图中的点)。 两个输出都是正的吗? 我想它只取决于次级负载的连接方式(考虑极性)。 LM5017ISO 评估板还显示了以这种方式连接的变压器、但其他一些参考设计没有(例如 PMP7818、PMP7383)。
参考设计 PMP7383显示了初级输出路径中的二极管 D1。 为什么包含此内容? 其他类似拓扑设计(例如 PMP7942)中未显示该二极管。
参考设计 PMP7138显示了二极管 D2将5V 输出连接回 Vcc 引脚。 为什么在该电路中使用二极管? 我的理解是、该二极管可以提高效率和功率耗散、但前提是输出高于最大值 Vcc 的阈值电压。
谢谢、
Kieran