This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017参考设计问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712658/lm5017-lm5017-reference-design-questions

器件型号:LM5017

您好!

我想使用 LM5017通过12至75V 的输入生成初级5V 电源和次级隔离式5V 电源。

查看隔离式输出的一些参考设计和 LM5017数据表示例(数据表的图17)、我有一些问题:

数据表示例显示变压器线圈的极性相反(查看原理图中的点)。  两个输出都是正的吗?  我想它只取决于次级负载的连接方式(考虑极性)。  LM5017ISO 评估板还显示了以这种方式连接的变压器、但其他一些参考设计没有(例如 PMP7818、PMP7383)。

参考设计 PMP7383显示了初级输出路径中的二极管 D1。  为什么包含此内容?  其他类似拓扑设计(例如 PMP7942)中未显示该二极管。

参考设计 PMP7138显示了二极管 D2将5V 输出连接回 Vcc 引脚。  为什么在该电路中使用二极管?  我的理解是、该二极管可以提高效率和功率耗散、但前提是输出高于最大值 Vcc 的阈值电压。

谢谢、

Kieran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kieran、

    变压器的规则是、电压中的点会变为正负。 则取决于次级绕组的连接方式。 对于 Fly-Buck 转换器、次级侧在低侧 FET 导通时导通、这意味着 VOUT 被施加到初级绕组上、而 Vout 乘以匝数比则出现在次级侧。

    正常情况下不需要在 PMP7383原理图中指定 D1的串联二极管。 我认为、此处包含的目的是防止输出产生反向电流。 请注意、二极管前面有一个输出电容器。

    如果输出电压调整得更高、从而提供外部 VCC 偏置、则 PMP7138中似乎包含二极管 D1。 正如您指出的、由于标称 VCC 电平更高、它不会传导5V 输出。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    对于1、我想我现在看到了它。 与 LM5017ISO 电路相比、PMP7818和 PMP7383之间的变压器消耗方式不同(相对于点位置)。

    谢谢、
    Kieran

    电源 你不能打败那些科克男孩;)。 我来自 Offaly、但住在新西兰。 我哥哥在 Artesyn 工作了一段时间。