This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61200:电流限制

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS62100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712353/webench-tools-tps61200-current-limit

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: TPS62100

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

当我通过 WEBENCH 检查该器件在以下条件下运行时失败。 这是因为电流限制和占空比限制。

条件;Vi=1.5V、Vo=4.2V、IO=0.2A

然后、我检查了数据表、最小值为1.2A 的电流限制。

因此仿真结果小于规格。

为什么此器件不能用于上述条件?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    TPS61200应该支持这种情况。 我是否可以知道如何找到适用于此器件的 webench 工具? 因为我不知道我们有用于该器件的模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我只需将条件置于下面的窗口中。 但未选择任何器件。

    条件;Vi=1.5V、Vo=4.2V、IO=0.2A

    未选择 TPS62100、因为电流受限。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    我认为原因是该器件没有 webench 模型。 在产品文件夹"www.ti.com/.../TPS61200"中、页面右侧没有 webench 选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    谢谢你。
    因此,这意味着我们可以针对我在上面描述的条件来推广此器件。 是这样吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的。 正确。