请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61200 主题中讨论的其他器件: TPS62100
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
当我通过 WEBENCH 检查该器件在以下条件下运行时失败。 这是因为电流限制和占空比限制。
条件;Vi=1.5V、Vo=4.2V、IO=0.2A
然后、我检查了数据表、最小值为1.2A 的电流限制。
因此仿真结果小于规格。
为什么此器件不能用于上述条件?
此致、
本志本