This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:单节锂离子电池的最大负载电流至5V 输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712369/lm27313-max-load-current-of-a-single-cell-lipo-to-5v-output

器件型号:LM27313

我使用 LMR62421XMF 作为3.6V 至5V 1A 的升压、L=4.7uH。 由于该组件目前具有很长的交货周期-我想知道、如果将其替换为 LM27313、在相同的输入和输出电压下能够以低至0.5A 的电流提供电流、以及我应该使用什么线圈值。

我非常感谢我们在生产过程中很快地进行了输送、但仅此组件缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    LM27313在 VIN=3.6V 至 VOUT=5V 之间无法支持0.5A、因为电感器峰值将大约为1A。 LM27313的最小峰值电流仅为0.8A。 因此、对于典型器件而言、这是可以的、但如果器件电流限制低于1A、则会触发电流限制。