Other Parts Discussed in Thread: LM27313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27313 我使用 LMR62421XMF 作为3.6V 至5V 1A 的升压、L=4.7uH。 由于该组件目前具有很长的交货周期-我想知道、如果将其替换为 LM27313、在相同的输入和输出电压下能够以低至0.5A 的电流提供电流、以及我应该使用什么线圈值。
我非常感谢我们在生产过程中很快地进行了输送、但仅此组件缺失。