This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29706:BMS 应用

Guru**** 2618425 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16406Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709370/bq29706-bms-applications

器件型号:BQ29706

您好!

我正在设计 LiFeP04电源墙。 逆变器/充电器将为我提供我所指定的电压和电流。

我希望 bq297xx 所做的是过压和欠压。

我看到 bq29706 (您显示的最低 OV 截止器件)在3.85伏下切断、但我们的电池规格在3.65 OV 下。 其他参数没有问题。 我计划将电池分成16节 x 12节、用于16节 bq29706、 如果必须、则更少"p"、但16s x 36p 电池组的总功耗低于15A、并且整个电池组的最大充电电流为80A、因此我认为使用数据表中所述的 CSD16406Q3 MOSFET 可以使芯片正常工作。

我在这里遗漏了什么东西、或者可能还有另一个具有较低 OV 切断的芯片更适合此应用?

感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    我不确定是否遵循您对使用较少并联电池以帮助解决过压情况的解释。 决定电池组电压的是串联电池的数量。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    感谢您的回复。

    我在电池组中的每个并联桥臂上使用一个29706 (16s、48V 系统)。 我的想法是、减少每个桥臂中的并联电池数量、我将减轻29706上的应力。 还是我为29706选择的 MOSFET 的函数?

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob
    但您说过、您自己的最低过压为3.8、但电池规格为3.6。 该器件如何保护您的应用免受 OV 条件的影响?
    "谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    LiFeP04电池的峰值电压为3.65、最低的297xx 是29706、即3.85。 我想问 TI 是否故意这么做来补偿 MOSFET 的 Rdson。 如果每个 Rdson 为100mV、则29706将满足我们的标准。 TI 是否可能希望我们找到满足这些规格的特定 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    是的、这是我们的预期。 该器件使用 FET 的 Rdson 运行、因此您必须选择合适的 FET

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我将不得不对我们刚刚获得的样片进行一些测试。