Other Parts Discussed in Thread: CSD16406Q3
器件型号:BQ29706
您好!
我正在设计 LiFeP04电源墙。 逆变器/充电器将为我提供我所指定的电压和电流。
我希望 bq297xx 所做的是过压和欠压。
我看到 bq29706 (您显示的最低 OV 截止器件)在3.85伏下切断、但我们的电池规格在3.65 OV 下。 其他参数没有问题。 我计划将电池分成16节 x 12节、用于16节 bq29706、 如果必须、则更少"p"、但16s x 36p 电池组的总功耗低于15A、并且整个电池组的最大充电电流为80A、因此我认为使用数据表中所述的 CSD16406Q3 MOSFET 可以使芯片正常工作。
我在这里遗漏了什么东西、或者可能还有另一个具有较低 OV 切断的芯片更适合此应用?
感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助、
Rob