This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:用于 LCC 的 UCC256301

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705939/ucc256301-ucc256301-for-lcc

器件型号:UCC256301

你(们)好

我们在 LCC 电路中使用 UCC256301。 在300W 功率下、波形在功率启动、稳定周期和突发模式下异常、如下图所示。      

原因是什么、是否有建议的调整方法来解决此问题?

红色:VCR  

蓝色:IO

黄色:低侧 MOS VDS

绿色:高侧 MOS VDS

开始周期  

 稳定周期

突发模式

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    感谢您关注 UCC256301。 启动期间、LL/SS 引脚上的电压设置开关阈值、直到内部 FBreplica 小于 LL/SS 引脚电压、此时控制器将控制转换为反馈环路。 根据反馈环路补偿、即使在重负载条件下、也可以在启动期间看到一些突发周期。

    在稳态和重负载下、您是否还会看到突发运行、还是仅在启动期间?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、
    Jerry 的问题是 ,在 stady 状态或重负载下也可以看到突发模式。 在第2个突发打开周期过于接近、导致硬开关、如下面的第一张图片所示。 图中显示了许多 硬开关 、它们是由下一个突发打开周期引起的一个突发打开周期。 在轻负载时,突发模式是正常的,即突发打开--突发关闭--突发打开作为第二幅图片,不再有硬开关。 根本原因是什么?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    感谢您提供更多信息。 FB 引脚电压是否在稳态振荡? 这将导致控制器持续移入和移出突发模式。 您可以分享原理图吗? 如果您不想公开发布原理图、可以通过电子邮件将其发送给我。 ben.lough@ti.com。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    由于本次讨论已转到电子邮件、我将继续并关闭此主题。

    此致、
    本·洛夫