Other Parts Discussed in Thread: UCC256301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256301 你(们)好
我们在 LCC 电路中使用 UCC256301。 在300W 功率下、波形在功率启动、稳定周期和突发模式下异常、如下图所示。
原因是什么、是否有建议的调整方法来解决此问题?
红色:VCR
蓝色:IO
黄色:低侧 MOS VDS
绿色:高侧 MOS VDS
开始周期
稳定周期
突发模式
Jerry