This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754-1:TPS23754-1是否支持 DLLC (数据链路层分类)?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754-1, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709960/tps23754-1-tps23754-1-support-dllc-data-link-layer-classification-or-not

器件型号:TPS23754-1
主题中讨论的其他器件: TPS23754

尊敬的 TI 成员:

根据 TPS23754-1版本 I 规范说明、我们利用 TPS23754-1设计一款受电设备产品、TPS23754-1的 PoE 接口支持 IEEE 802.3at 2类受电设备(PD)、例如检测、分类、2类硬件分类。

但是、我们收到了客户的一个归档反馈、他们说我们的产品不支持完全 IEEE 802.3at 标准、因为我们无法通过包括 链路层发现协议在内的 DLLC (数据链路层分类)测试
(LLDP)。  

但我在 TI 社区看到了一个讨论、TI 员工 Martin Patoka siad: TPS23654是一款完整的2类 Powerd 器件实现方案、包括 HW 2型检测和 LLDP)

请帮助我检查此问题并向我提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    TPS23754 PD 控制器本身能够通过物理层进行分类(硬件分类)。 LLDP 是通过数据层而不是物理层完成的、这意味着您需要 PD 系统上的微控制器来实现 LLDP、并与 PSE (通过数据线路)协商 PD 请求的功率高于1类。

    请注意 TPS23754数据表第20页:
    "DLL 通信由 PD 中的以太网通信系统实现、而不是由 TPS23754实现。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢你的帮助。

    由于我们在产品中使用 TPS23754-1使我们的 PoE PD 设计成为可能、因此将802.at 4级 PD 的分类电阻设置为63.4欧姆。

    我们使用 Sifos PDA-300供电设备分析器来验证我们的设计、测试结果通过、我们符合802.3 at 标准、我们是2类4 PD。 请见附录1。

    e2e.ti.com/.../Appendix-1_5F00_PoE-PD-test-result-with-TPS23754_2D00_1.xlsx

    但它仅用于1类和2类硬件分类验证。



    根据802.3at-2009标准33.3.5 PD 分类说明、2类 PD 实现了2事件类特征和数据链路层分类、请参阅附录2。



    由于 TPS23754规范第13页概述说明、TPS23754具有 PoE、其中包含实施所需的所有功能

    IEEE802.3at 2类受电设备(PD)、例如检测、分类、2类硬件分类和启动期间的140mA 浪涌电流限制。 请见附录3。



    它与 IEEE 802.3at-2009标准不匹配、您能向我们解释一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    只是为了清楚。 当标准中提到 PD 时、它实际上意味着 PD 系统(PD 终端设备)、而 TPS23754是 PD 控制器(PD 终端设备的一部分)。

    微控制器位于 PD 系统的负载端、MCU 应在检测和启动后启动数据层分类(如果 PSE 无法进行2类硬件分类)。

    此致、
    达尔文