主题中讨论的其他器件: TPS23754
尊敬的 TI 成员:
根据 TPS23754-1版本 I 规范说明、我们利用 TPS23754-1设计一款受电设备产品、TPS23754-1的 PoE 接口支持 IEEE 802.3at 2类受电设备(PD)、例如检测、分类、2类硬件分类。
但是、我们收到了客户的一个归档反馈、他们说我们的产品不支持完全 IEEE 802.3at 标准、因为我们无法通过包括 链路层发现协议在内的 DLLC (数据链路层分类)测试
(LLDP)。
但我在 TI 社区看到了一个讨论、TI 员工 Martin Patoka siad: TPS23654是一款完整的2类 Powerd 器件实现方案、包括 HW 2型检测和 LLDP)
请帮助我检查此问题并向我提供反馈。 谢谢。