Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28063A 我使用 UCC28063A 设计了一个 PFC 模块、旨在实现600W 的功率。 该模块在无负载的情况下工作正常、但即使负载为2.5kOhm、输出电压也会降至286V。 在每个交流线路周期的开始、两个相位有大约180度的差值、但 在周期的中间、它们会变成同相... 此外、ZCDA 和 ZCDB 的电压范围为-5V~+5V。
有什么建议吗? 电感器是否饱和?
谢谢!