This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:600W 的 UCC28063A

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711888/ucc28063a-ucc28063a-for-600w

器件型号:UCC28063A

我使用 UCC28063A 设计了一个 PFC 模块、旨在实现600W 的功率。 该模块在无负载的情况下工作正常、但即使负载为2.5kOhm、输出电压也会降至286V。 在每个交流线路周期的开始、两个相位有大约180度的差值、但 在周期的中间、它们会变成同相... 此外、ZCDA 和 ZCDB 的电压范围为-5V~+5V。

有什么建议吗? 电感器是否饱和?

谢谢!

在所包含的图片中、CH1:Vout、CH2:GDA、CH3:      ZCDA、CH4:GDB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。 我将查看这些波形并返回给您。