This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:高侧驱动器需要专用 PCB、用于24V 系统的备选低 Rdson 驱动器、用于24V 电池系统的电源注意事项、高侧驱动器。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708091/tps1h100-q1-high-side-driver-requires-specialised-pcb-alternative-low-rdson-driver-for-24v-system-power-supply-consideration-for-24v-battery-system-high-side-driver

器件型号:TPS1H100-Q1

我 在设计数字输出高侧驱动器时使用了 TPS1H100-Q1。 它配置为用于

-24V-33V 电池电源

-每个数字输出上的负载为3A、  

总共10个数字输出、因此功率预算为30A、但我们已将 PCB 设计限制为总共15A、并具有15A 外部保险丝额定值。

我有几个问题。

1.是德州仪器设计产品还是任何现有产品可作为 引脚 TPS1H100-Q1的直接替换产品提供,以实现极低的 Rdson,远小于<<<<100m Ω。 我在预览中观察到8m Ω 设计、但它适用于12V 电池系统。  

2. 使用 TPS1H100-Q1的专用 PCB 时、PCB 制造成本高昂、并且无法享受更换继电器的 BOM 成本优势。 因此、净成本效益几乎为零。 因此、我们希望看到高侧驱动器集成了正常的1oz 铜、而无需在 PCB 上使用大量过孔和散热器、但仍能实现3A-5A 的最大额定电流。 即24V-33V 汽车电池系统。

3.只有与电池并联的 Transsil/TVS / Transorb 齐纳二极管可能不够用,因为最终外部保险丝将熔断。 因此、您是否有设计建议来为具有最低 BOM 和尺寸的高侧驱动器开发24V、15-20A 电源、并具有以下特性。

反极性保护

-自动负载突降保护。

-电子保险丝、最大电压为33V、最大电流为15-20A [因此外部保险丝不会熔断]。

TPS1H100-Q1的总体性能和设计性价比很高、成本低、具有大量增值功能、可配置电流限制、电流感应和诊断功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1-计划为24V 系统指定8m Ω 器件。 该器件不是 TPS1H100-Q1的引脚对引脚直接替代产品。
    2 -器件不会使用1oz 铜作为散热器。 它有一个电源板。 电源焊盘是此器件的电源引脚、必须焊接。 由于导通电阻和3A-5A 电流较低、因此无需通过通孔将电源板连接到铜平面图。 因为最大功耗为8m Ω x 方形(5A)= 200mW。
    3 -有电子保险丝可用、但我不确定额定值、并将您的问题提交给电子保险丝产品的支持人员
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是否知道何时为24V 系统指定8m Ω 器件? 授权供应商何时计划和提供生产?

    2.那会很好。

    3.我正在等待电子保险丝小组的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将收集这些信息、并在信息可用时发布。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我知道电池电源为24V 至33V。 是24V 系统吗? 33V 是稳态还是瞬态? 什么是负载突降电压?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikhyat、

    我们没有可处理33V 最大电压和15-20A 最大额定值的电子保险丝解决方案。  具有热插拔控制器+外部 FET 的解决方案是否适合您?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikhyat、
    对于与上述热插拔/eFuse 解决方案相关的任何问题、请打开新主题。 谢谢!

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rakesh!

    由于将打开一个新的胎纹、我将关闭此螺纹。

    此致、Mahmoud