大家好、
我正在从事 Vienna 整流器方面的工作、我刚刚看到了2018年5月发布的建模文档。 一年前,我已经开始进行模式化,但现在,我知道有些问题仍然被误解 了:
1/ 在 viennarectifer.c PWM 上配置为向上/向下、因此如果占空比等于0、则所有相位都被旁路=>高电流。 对吧? 那么,在开环上,我们不能将三个 dutys 放入常量 execpt1中?
2 电感器压降和三次谐波注入对安全工作是否必不可少?
3 在 TIDUJ0D doc 页的第31页的第6.4.2节中,方程式(13) 您给出 duty1pu =((iL1mea-1L1Ref)*Gi_gainKp + V1meAS)/vBusHalfMeas。 为什么电流控制中的"+V1mea"和开环中的 VBUS? IREF 已经是正弦导线、带 AC * kV_gain 前馈、对吧?
4在同一等式中,为什么除以 vBusHalf 测量? 如果 Vbus = LowValue => Duty = dutyMax、这将"切断"PWM 并再次降低 Vbus 的速度。 也许我在这里也犯了个错误。
非常感谢你的帮助。
此致、
J é r é my