Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS62021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61021A 您好!
使 TPS61021A 电路如附件所示。
输入电压源为超级电容器(10F)、其电压为2.7V、并且越来越低。
当 Vin 约为1.7V 时、Vout 电压开始下降、并在附加波形时产生更多噪声。
绿色表示 Vin、黄色表示 Vout
您能否告诉我 Vout 电压下降并产生噪声的原因?
此致、
Nicky