This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:Vin 压降时的 Vout 压降

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS62021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712289/tps61021a-vout-voltage-drop-when-vin-voltage-drops

器件型号:TPS61021A

您好!

使 TPS61021A 电路如附件所示。

输入电压源为超级电容器(10F)、其电压为2.7V、并且越来越低。

当 Vin 约为1.7V 时、Vout 电压开始下降、并在附加波形时产生更多噪声。  

绿色表示 Vin、黄色表示 Vout

您能否告诉我 Vout 电压下降并产生噪声的原因?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicky,

    这是因为 TPS61021进入电流限制模式。 什么是负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    输出电流约为250mA。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    Vin=1.7V 时、对于 TPS61021、250mA 的输出电流不是太大。 它不应进入电流限制模式。

    您是如何测试1.7V 电压的? 它是在 TPS62021的输入电容器上进行测试还是在超级电容器侧进行测试?  输入电感器的规格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    您可以看到 、已连接的原理图中没有输入电容器。 它在超级电容器侧进行了测试。

    输入电感器规格如下所示。

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    感谢您的更新、那么您能否检查 IC Vin 引脚或 SW 引脚上的 Vin? 我们需要知道 IC 的实际输入电压。