Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS62065
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 主题中讨论的其他器件: TPS62065
您好、先生、
对于 TLV62569、VIL 定义为最小值= 0.4V、此定义与其他 IC 不同、后者将 VIL 定义为最大值
例如、TPS62065 EN 的 VIL 为0.4V、它定义为最大值、而 TPS62569将0.4V 设置为最小值。
您能否帮助告知为什么 TPS62569使用不同的方式来定义 VIL?
谢谢、
Patrick