This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:EN 引脚上的规格 VIH/VIL 定义

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712441/tlv62569-spec-vih-vil-definition-on-en-pin

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS62065

您好、先生、

对于 TLV62569、VIL 定义为最小值= 0.4V、此定义与其他 IC 不同、后者将 VIL 定义为最大值

例如、TPS62065 EN 的 VIL 为0.4V、它定义为最大值、而 TPS62569将0.4V 设置为最小值。

您能否帮助告知为什么 TPS62569使用不同的方式来定义 VIL?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我很高兴为您提供帮助。

    在 TLV62569数据表中、VIL 被指定为" EN 引脚上的低电平阈值"。 因此、您需要将 VIL 视为 比较器的阈值、当输入电压低于 VIL 时、比较器会将输入电压检测为低逻辑值。

    VIL 值本身会根据运行条件而变化、在 TLV62569数据表的特定情况下、它在建议的 Vin 范围和25摄氏度结温下指定。 VIL 因其移位而假定的最小值称为 VIL min

    相反、在 TPS62065中、VIL 被定义为"低电平输入电压"、这就是为什么 VIL 最大值是确保信号被识别为低逻辑值的最大电平以下的原因。