Other Parts Discussed in Thread: LM36011, LM36010, LM3644
主题中讨论的其他器件: LM36010、 LM3644
您好、先生、
现在我有一个项目 wnat 使用 VCSEL LED (请参阅下面的规格)、输入5V、并控制它在3ms、关-60ms、开-3ms、关-60ms……
1. 能否 使用两个 LM36011来驱动 LED?
2.如果输入5V、Vf=2V、另一3V 在哪里?
如何控制闪光灯 LED 开-关-关...? 在 IR 模式下使用频闪灯? 是否有任何时序限制? (我想把它控制为3ms、关-60ms、开-3ms、关-60ms……)
或者还有其他更好的解决方案吗?
电源 驱动电流可能高达3A、这是一种激光 LED。 根据驱动器解决方案、电流规格可能会修改、但至少为1.5A。