你(们)好
我们对 TPS55340的 SEPIC 配置有一些疑问。
Q1:在数据表中,ILIM 定义为 D=Dmax。 该规格是否取决于占空比?
Q2:有两种类型的 Frhpz 方程。
公式30用于升压。 (左侧)
公式54用于 SEPIC。 (右侧)

为什么它们不同? 我们的客户在 SEPIC 配置下测量了频率规格、结果与等式30计算得出的点相同。
Q3:关于 NS 引脚、引脚#10和#14必须连接到接地端、如数据表中所述。我们的讨论者希望这些引脚处于断开状态。 因为它们涉及相邻引脚短路的情况。
当这些引脚保持断开时是否存在任何问题? 或者、如果这些引脚与相邻引脚短路、器件是否会断开?
此致、
本志本