Other Parts Discussed in Thread: BQ24266
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24266
大家好、
我有兴趣在两个值之间更改充电电流:1.5A 和2.5A。
电流变化将通过使用单个 I/O (逻辑低电平= 1.5A、逻辑高电平= 2.5A)来完成
为了实现这一目的、更改 ISET 电阻器值的最佳方法是什么?
为了"创建"一个新的电阻值、我能否简单地将并联电阻器连接到 Rset 并使用 FET?
是否有更好的方法来实现这一点?
谢谢!
NIR