This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266:在两个值之间更改充电电流

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711268/bq24266-changing-charging-current-between-two-values

器件型号:BQ24266

大家好、

我有兴趣在两个值之间更改充电电流:1.5A 和2.5A。

电流变化将通过使用单个 I/O (逻辑低电平= 1.5A、逻辑高电平= 2.5A)来完成

为了实现这一目的、更改 ISET 电阻器值的最佳方法是什么?

为了"创建"一个新的电阻值、我能否简单地将并联电阻器连接到 Rset 并使用 FET?

是否有更好的方法来实现这一点?

谢谢!  

NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    最好使用并联 FET 和电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提出的更好的解决方案是使用 SPDT 模拟开关:

    我已经尝试建造它了……完美的工作:)

    谢谢

    NIR