This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:热插拔期间损坏

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708416/tps25944l-damage-during-hot-swap

器件型号:TPS25944L

大家好、团队成员

我的通信客户正在其 BBU 系统中使用 TPS25944L。 背板上有12V 电压。 当电路板被插入背板时、TPS25944L 被用于系统板上的热插拔和多重保护。

客户发现在热插拔测试期间 TPS25944L 损坏(请始终卸下系统板并将其插入背板)。

您以前是否看到过类似的损坏? 您能帮助分析可能的原因吗?

这是原理图。

 

这是 TPS25944L 损坏后的波形。

IN 引脚保持稳定12V。 EV/UVLO、OVP 电压保持正确。

当 MCU 发现 TPS25944L 输出不正确时、它将下拉 EN 并再次上拉。 输出引脚将上升至大约6V、然后下降至0V。

(1)

CH2:中文

CH3:/FLT

(2)

通道2:输出

CH3:/FLT

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    dVdT 电容的另一端应接地。 请使用 www.ti.com/.../toolssoftware 上的设计计算器验证设计
    请根据数据表中的图87为器件使用瞬态保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    DVDT 电容的另一端已连接到 GND。 您的意思是" DVDT 电容器的另一端应接地。"?

    客户已在 IN 引脚与 GND 之间添加陶瓷电容器 C2897。 我将向他们核实他们是否可以如数据表中的图87所示添加 TVS。


    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    抱歉... 我忽略了。 DVDT 电容连接正常。
    您能否检查器件在热插拔过程中是否遇到超过绝对最大值的电压? 探测 IN 和 GND 引脚之间尽可能靠近电子保险丝的电压。
    下游负载是什么(在电子保险丝输出端)? 您提到损坏-这意味着器件损坏还是启动失败? 故障率是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否从客户那里获得了任何更新?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请在您从客户处获取更新后打开新主题。 我要关闭此主题。

    此致、
    Rakesh