请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25944L 大家好、团队成员
我的通信客户正在其 BBU 系统中使用 TPS25944L。 背板上有12V 电压。 当电路板被插入背板时、TPS25944L 被用于系统板上的热插拔和多重保护。
客户发现在热插拔测试期间 TPS25944L 损坏(请始终卸下系统板并将其插入背板)。
您以前是否看到过类似的损坏? 您能帮助分析可能的原因吗?
这是原理图。
这是 TPS25944L 损坏后的波形。
IN 引脚保持稳定12V。 EV/UVLO、OVP 电压保持正确。
当 MCU 发现 TPS25944L 输出不正确时、它将下拉 EN 并再次上拉。 输出引脚将上升至大约6V、然后下降至0V。
(1)
CH2:中文
CH3:/FLT
(2)
通道2:输出
CH3:/FLT
谢谢
Kevin