This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:PACK+的电压

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711981/bq40z50-r1-voltage-of-pack

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EV2400

你好。

我在3P1S、3.9V/节电池组上使用 BQ40z50。 我发现了两个问题:

1.连接 EV2400时、PACK+和 PACK-无负载。

测得的 PACK+电压与 BAT+电压相同、两者均为3.9V。

2.然后断开 EV2400、PACK+和 PACK-无负载。

测得 PACK+的电压为6.8V、BAT+的电压为3.9V、它们是不同的。 并发现 CHG NMOSFET 关闭、DSG NMOSFET 打开。

对吗?  为什么 PACK+(6.8V)的电压高于 BAT+(3.9V)?

然后、连接 PACK+和 PACK-上的 E-LOAD、但不启用 LOAD 按钮。 EV2400仍处于断开状态。  

测量 PACK+的电压、降至3.53V。   

为什么它不能保持6.8V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 FET 导通时、PACK+和 BAT 处于相同电压是正常的。
    2.当 EV2400断开连接时、监测计能够进入睡眠模式。 如果"DA Configuration[SLEEPCHG]"位未设置、则 CHG FET 将关断。 在这种情况下、如果 DSG FET 栅源极电阻器(数据表应用原理图 R4)值较小、则 DSG 栅极电压可与 PACK+耦合。 DSG 栅极电压将是 DSG FET 的 BAT 电压+ Vgs、因此它将高于 BAT 电压。
    3.从 DSG 栅极耦合的电压不能提供太大的电流(通常为几纳安),因此即使负载发生非常微小的变化,也会使电压崩溃回 BAT 电压。
    解决方案是在 DSG FET 上使用大约10MOhms 的栅源电阻、以避免电压从 DSG 栅极耦合到 PACK+。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。