Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 EV2400
你好。
我在3P1S、3.9V/节电池组上使用 BQ40z50。 我发现了两个问题:
1.连接 EV2400时、PACK+和 PACK-无负载。
测得的 PACK+电压与 BAT+电压相同、两者均为3.9V。
2.然后断开 EV2400、PACK+和 PACK-无负载。
测得 PACK+的电压为6.8V、BAT+的电压为3.9V、它们是不同的。 并发现 CHG NMOSFET 关闭、DSG NMOSFET 打开。
对吗? 为什么 PACK+(6.8V)的电压高于 BAT+(3.9V)?
然后、连接 PACK+和 PACK-上的 E-LOAD、但不启用 LOAD 按钮。 EV2400仍处于断开状态。
测量 PACK+的电压、降至3.53V。
为什么它不能保持6.8V?