This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:UCC27524A 弱抗噪能力

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709851/ucc27524a-ucc27524a-weak-noise-immunity-ability

器件型号:UCC27524A

尊敬的团队:

我们使用 UCC27524A 直接从 TC4424获取份额。 问题是客户栅极驱动器输入信号不是很好。 如图所示、黄色是输入、蓝色是 UCC27524A 输出。 但是、TC4424有足够的能力来防止这种情况。

那么、您还有其他器件可以提供更好的抗噪能力吗? 或者我可以做些什么来提高 UCC27524A 的功能。

此致

刘罗宾

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    感谢您与 UCC27524A 取得联系! 将应用程序与此设备进行即时通信。

    输入端似乎存在一些噪声以及可能导致问题的开关节点的一些接地边界(请参阅开关节点将帮助确定接地反弹是否也是一个问题)。 例如、器件在前2个周期中似乎正常切换。 然后、在第三个周期开始时、有一个骤降会使输入尖峰、从而将输出置于高阻抗状态。 在第三个周期的中间、输入峰值为高电平、输出恢复。 噪声尖峰可能会导致输入信号破坏阈值。 在这种情况下、应应用适当的输入滤波器来限制这些尖峰。

    在比较 UCC27524A 和 TC4424时、我发现输入结构不同、所以我想查看原理图以了解哪些变化/保持不变、您能展示这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    请参阅下面的原理图。 在 INA 和 INB 之前、有 R60=10 Ω、R61=5.1k Ω、在 R60之前、有一个 R=510 Ω、然后连接到 C2000 GPIO 引脚。

    C61是一个 CAP 插座、但客户现在不安装它。  

    因为这个项目是一个客户批量产品生产、并且 TC4424没有问题。 因此、客户更喜欢我们可以提供嵌入式器件、这甚至无需更改电阻器、但可以提供相同的抗扰度。

    顺便说一下、您能向我展示一下输入结构的 TC4424和 UCC27524A 之间的差异吗? 栅极转接驱动器输入抗噪能力的相关规格是什么?

    此致

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    感谢您的详细回复、并离线联系我们。 让我来看看 Ritesh 并更新您的主题。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您离线联系我。 由于此问题仍在继续、如果需要、我将使用解决方案更新/重新打开此主题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    没关系