Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A
尊敬的团队:
我们使用 UCC27524A 直接从 TC4424获取份额。 问题是客户栅极驱动器输入信号不是很好。 如图所示、黄色是输入、蓝色是 UCC27524A 输出。 但是、TC4424有足够的能力来防止这种情况。
那么、您还有其他器件可以提供更好的抗噪能力吗? 或者我可以做些什么来提高 UCC27524A 的功能。
此致
刘罗宾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jeffrey、
请参阅下面的原理图。 在 INA 和 INB 之前、有 R60=10 Ω、R61=5.1k Ω、在 R60之前、有一个 R=510 Ω、然后连接到 C2000 GPIO 引脚。
C61是一个 CAP 插座、但客户现在不安装它。
因为这个项目是一个客户批量产品生产、并且 TC4424没有问题。 因此、客户更喜欢我们可以提供嵌入式器件、这甚至无需更改电阻器、但可以提供相同的抗扰度。
顺便说一下、您能向我展示一下输入结构的 TC4424和 UCC27524A 之间的差异吗? 栅极转接驱动器输入抗噪能力的相关规格是什么?
此致
刘罗宾