This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:如何在 bqStudio 中进行充电

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705577/bq40z60-how-to-do-charging-in-bqstudio

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在这里询问我的充电问题。 虽然适配器已插入、切换 CHG_FET、切换充电器_EN、但我的器件不会充电(电流表不显示充电电流)。 我的问题是:

-我应该为充电电流定义哪一个寄存器?

-我是否也应该切换 DSG_FET 以进行充电?

我使用3S 配置。  

请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 bqStudio 屏幕快照中、它看起来像已设置[TCA]位、因此电池组很可能已充电、这可能是您看不到任何电流的原因。
    如果您可以发布 bqStudio 日志("Registers"选项卡中的"Start Log"按钮)和您的 gg 文件("DataMemory"选项卡中的"Export"按钮)、则更容易检查正在发生的情况。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我添加了 bqStudio Log、gg 文件和基于评估板的原理图。 为什么在放电时 CHG 也亮起(红色)、我的原理图上是否有任何错误?  

    我使用提供16V 和3.75A (最大电流)的适配器。

    此致、

    阿吉

    e2e.ti.com/.../Battery-Gauge-BQ40Z60.zip

    e2e.ti.com/.../Battery-Gauge-rev1.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aji:
    我认为主要问题是硬件配置为不可移动操作、但"DA 配置"[NR]位设置为可移动配置。
    请将[NR]位置1。
    此外、在日志中、我将禁用放电和充电测试、并使用 FET 使能(FET_EN)、以便固件可以控制 FET。
    禁用终身启用(通常在电量监测计完全配置为诊断现场问题后、此功能会在末尾打开)。
    启用充电器(Charger_EN)。
    如果您还没有机会访问 www.ti.com/.../sluub71.pdf、请查看 EVM 用户指南
    此致、
    Swami