请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我在这里询问我的充电问题。 虽然适配器已插入、切换 CHG_FET、切换充电器_EN、但我的器件不会充电(电流表不显示充电电流)。 我的问题是:
-我应该为充电电流定义哪一个寄存器?
-我是否也应该切换 DSG_FET 以进行充电?
我使用3S 配置。
请回答我的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在这里、我添加了 bqStudio Log、gg 文件和基于评估板的原理图。 为什么在放电时 CHG 也亮起(红色)、我的原理图上是否有任何错误?
我使用提供16V 和3.75A (最大电流)的适配器。
此致、
阿吉