Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 我的客户提出的问题:
如果 ISET1低侧电阻器发生故障(开路)-结果会是什么?
ISET 的(有效)输入电压范围为2V、它可以安全地接受 VREF 电压(3.3V)... 但是、当 ISET 被上拉至 VREF (EVM 原理图中的低侧电阻器 R12)时、bq24610会怎么做、图 10、打开)?
谢谢!