This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:假设的 ISET1低侧电阻器故障(开路)-后果?

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712165/bq24610-hypothetical-iset1-low-side-resistor-failure-open---consequence

器件型号:BQ24610

我的客户提出的问题:

如果 ISET1低侧电阻器发生故障(开路)-结果会是什么?

ISET 的(有效)输入电压范围为2V、它可以安全地接受 VREF 电压(3.3V)... 但是、当 ISET 被上拉至 VREF (EVM 原理图中的低侧电阻器 R12)时、bq24610会怎么做、图 10、打开)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!
    如果低侧电阻器 R12开路、ISET1可安全地上拉至 VREF (3.3V)、就像在 ABS 中一样。 最大和建议运行条件。 这将导致10A 最大快速充电电流限制。 注意:通过将 Viset1增加到2V 以上、您不会获得更高的快速充电电流限制。