Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76940EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 您好、WM、
我根据 BQ76940数据表中的图8.3进行了12秒 BMS 的连接。
能够引导 IC、Cap1、CAP2和 cap3电压各为3.2V。
能够获得2.5V 的稳压电压
在读取每个电压寄存器并根据给定的公式进行计算后、数据表会在某些引脚上获得奇怪的电压。
vc9 = 8v
Vc10=0.04v
Vc11 = 0.04v
Vc12 = 0.04v
Vc13 = 8.1v
使用电压表检查后、请找到以下电压。
Vc8 = 22.6V
Vc9 = 30.5V
Vc10 = 30.5V
Vc11 = 30.1V
Vc12 = 30.5V
Vc13=38.3V
您能否建议任何输入来纠正此问题。
谢谢
Imran