This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:根据数据表的图8_3进行了连接、但在通过 ADC 读取后获取了奇怪的电压。 为什么不呢?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711484/bq76940-made-connections-as-per-fig-8_3-of-datasheet-but-gettting-weird-voltages-after-reading-through-adc-donno-why

器件型号:BQ76940

您好、WM、

我根据 BQ76940数据表中的图8.3进行了12秒 BMS 的连接。

能够引导 IC、Cap1、CAP2和 cap3电压各为3.2V。

能够获得2.5V 的稳压电压

在读取每个电压寄存器并根据给定的公式进行计算后、数据表会在某些引脚上获得奇怪的电压。

vc9 = 8v

Vc10=0.04v

Vc11 = 0.04v

Vc12 = 0.04v

Vc13 = 8.1v

使用电压表检查后、请找到以下电压。

Vc8 = 22.6V

Vc9 = 30.5V

Vc10 = 30.5V

Vc11 = 30.1V

Vc12 = 30.5V

Vc13=38.3V

您能否建议任何输入来纠正此问题。

请查找12芯串联的附加电路图以供参考。

谢谢

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    您似乎与电池的连接不好、或者如果您使用的是电源、则可能没有电池仿真器。 使用电阻器对电源电压进行分压、为每个电池提供电压。
    该计算方法将失调电压应用于无输入的电池。 这似乎是您的计算和测量结果所确认的。
    如果您的电池连接良好或正在使用电池仿真器、请使用仪表查找问题。 在电池或电池仿真器上测量、然后在电路板连接器上测量、然后在输入滤波器之后测量。 找到缺失的电阻器或焊料。
    如果您发现流经滤波电阻器的电流较高、请查找电容器是否损坏或到 VSS 或其他网络的意外路径。 也可能会损坏 bq76940。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    感谢您的快速回复。
    我已交叉检查滤波器与引脚的连接。 有些引脚连接不符合图8.3、有些引脚由于布线错误而短接至其他引脚。
    我将纠正此问题、提供电源并检查 IC 功能。

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    我认为 TI 具有 BQ76940 EVM、可用于不同的电池配置。
    您能不能建议使用任何适用于12S 配置的 EVM (BQ76940)。
    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    bq76940可用于12节电池。 请参阅数据表第8.1.1节中要使用哪些电池的表格。 使用用户指南第6.4节中的原理图和端子信息连接 bq76940EVM。 为了进行简单评估、您可以短接端子块、以便更好地操作、调整组件。