This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:BQ34Z110:配置以获得更好的性能

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710110/bq34z110-bq34z110-configuring-for-a-better-performance

器件型号:BQ34Z110

我使用的是具有恒定功率负载的 Yuasa PbA NP7 12V 电池。 此外、我还将电池管理 Studio 与 BQ34Z110芯片配合使用。 为了使我的产品更具 EEFIENT、我有一个问题或疑问、我想很好地理解。

我想知道如何正确配置位 FC 设置%。 将此参数保留为其默认值 100 I、这通常是为了设置 FC 位。 同样,将此 FC set%参数更改为-1,由于锥形电流应大于电池电流,因此触发位 FC 设置需要更多的时间。  在这两种方法中、位 FC 设置为1、但我想知道哪两种配置更适合我的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddy、

    通常首选 fc SET %=-1、因为它可以提供更好的满电指示。 这可能需要对器件上的值进行一些修改。 设置为直接 SOC %也可能起作用、但不能提供完全充电终止的准确点。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    对我的负载进行分析时、我意识到它有一种特殊的行为。 有时、它消耗恒定电流、在其他情况下、它充当恒定功率负载。 因此、我想知道如何配置负载模式 (LDMD)位、同时考虑到负载的未知和随机性质。

    Eddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddy、

    您可能需要在器件的不同负载模式之间进行测试。 数据表的第7.3.6.1和7.3.6.2节介绍了这些模式/选择。

    如果在修改加载模式后问题仍然存在、您能否共享应用程序加载配置文件的外观? 此处的图形可能会有所帮助。

    此致、
    Bryan Kahler