Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z110 我使用的是具有恒定功率负载的 Yuasa PbA NP7 12V 电池。 此外、我还将电池管理 Studio 与 BQ34Z110芯片配合使用。 为了使我的产品更具 EEFIENT、我有一个问题或疑问、我想很好地理解。
我想知道如何正确配置位 FC 设置%。 将此参数保留为其默认值 100 I、这通常是为了设置 FC 位。 同样,将此 FC set%参数更改为-1,由于锥形电流应大于电池电流,因此触发位 FC 设置需要更多的时间。 在这两种方法中、位 FC 设置为1、但我想知道哪两种配置更适合我的应用。