This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:使用 bqevsw 时的.log 文件大小限制

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710631/ev2400-log-file-size-limit-while-using-bqevsw

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

我正在尝试使用 EV2400工具通过 bqevsw 软件记录电池数据。 预期的日志记录和扫描间隔都将为0.5秒、但这会导致文件大小较大。 我想知道.log 文件大小是否有限制、以及数据是否可以在 1-2周内以如此小的记录和扫描间隔连续记录。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ashish、

    对.log 文件大小没有限制。 只要监测计与 EV2400与 PC 之间的连接不会因任何原因中断(例如 PC 进入睡眠模式)、您就可以正常工作。

    此致、

    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这对我们有很大帮助!