Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2400 主题中讨论的其他器件:BQEVSW、
我正在尝试使用 EV2400工具通过 bqevsw 软件记录电池数据。 预期的日志记录和扫描间隔都将为0.5秒、但这会导致文件大小较大。 我想知道.log 文件大小是否有限制、以及数据是否可以在 1-2周内以如此小的记录和扫描间隔连续记录。 提前感谢!