This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A ILIM 问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710675/bq25700a-bq25700a-ilim-questions

器件型号:BQ25700A

您好,

我们测试了 BQ25700A EVM、对 ILIM/IINDPM 有疑问。 我们仅将电阻器作为负载连接、但不连接电池、以使充电器在降压模式下工作。 输入为12V、当我们设置 IDPM=2A 时、电源可以具有2A 电流输出、但是当我们继续增加负载(减小电阻器)时、电源电流会下降到500mA、直到我们移除负载、然后它可以恢复。 我们尝试设置 IDPM=3A、当电源电流高于3A 时、我们可以看到类似的行为。 我们想知道 ILIM2是否会导致这种行为,是否有人可以向我们提供一些建议?  

顺便说一下,我们在 Web 中找不到 EVM 布局作为参考,是否仍要获取此文件?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    当从 SYS 上拉取大量电流导致系统短路时、会发生这种情况。 这种情况强制控制器将输入电流限制为500mA。 如果在没有电池的情况下从 SYS 上拉取大量电流、输出电压开始下降并在控制器上标记此故障。  

    数据表中未明确提到这一点、需要进行修订以更新它。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    再问一个问题、系统短路情况是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当控制器检测到 VSYS 典型值小于2.5V 时、会出现系统短路情况。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    得到它后、我们将更改测试中的设置。 您能否与我分享 PCB 布局? 我在 EVM 用户指南中找不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已向您发送一封私人邮件、向您发送布局文件。


    此致、
    Joel H