请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 您好,
我们测试了 BQ25700A EVM、对 ILIM/IINDPM 有疑问。 我们仅将电阻器作为负载连接、但不连接电池、以使充电器在降压模式下工作。 输入为12V、当我们设置 IDPM=2A 时、电源可以具有2A 电流输出、但是当我们继续增加负载(减小电阻器)时、电源电流会下降到500mA、直到我们移除负载、然后它可以恢复。 我们尝试设置 IDPM=3A、当电源电流高于3A 时、我们可以看到类似的行为。 我们想知道 ILIM2是否会导致这种行为,是否有人可以向我们提供一些建议?
顺便说一下,我们在 Web 中找不到 EVM 布局作为参考,是否仍要获取此文件?
谢谢!