This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:REG08系统状态寄存器说明-时序

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711556/bq24195-reg08-system-status-register-description---timing

器件型号:BQ24195

大家好、

我的客户对 数据表第32页的表15所示的 REG08系统状态寄存器说明很好奇。为了确保电池没有任何故障、他们希望对应用中使用的 BQ24195执行测试周期。 目的是在这个测试周期内读取寄存器 REG08。 提出2个问题:

由于时间是金钱、因此测试周期必须足够有效、以便他们更好地了解该寄存器的时间。 例如、他们想要知道在 BQ24195检测到电池处于预充电或快速充电模式并将该值写入寄存器之前需要多长时间。 您是否有建议、他们应该监控不同状态阶段等的时间。

2.第17页有一句折返: STAT 输出指示充电(低电平)、充电完成或充电禁用(高电平)或充电故障(闪烁)的充电状态。  我的客户可能会遇到 STAT 输出闪烁-不像描述的那样闪烁更快的方法。 这种情况很少见、但他们有时会看到这种情况。 是否有任何解释说明这可能很重要?

如果您想离线或有任何其他问题、请告诉我!

此致

Dierk Bronner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dierk、

    对于第一个问题、您能否为我提供有关此测试周期的更多详细信息? 他们的测试周期是否是在使用真实电池的电池上完成的充电曲线? 电源? 与 I2C 读取速度相比、大多数情况下寄存器状态变化是瞬时的。 但您提到了监控不同状态阶段、我认为这可能会有多个答案、具体取决于此测试的执行方式。

    对于第二个问题、闪烁可能有多种情况。 第一、这可能取决于器件上 STAT 引脚的上拉电压轨是多少。 第二、间歇性故障可能会导致间歇性闪烁、快于典型故障的1Hz。 但是、如果故障被标记、您的客户应该能够读取寄存器(故障)、因为故障会锁存寄存器状态、直到读取和清除。 快速闪烁的最后一个原因是间歇性充电周期、这可能是由电池连接突然断开、输入电压波动等引起的

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的快速响应。 我将尝试获取更多详细信息、并尽快返回给您。 此外、您对这些用例是否有任何经验。 在我看来、他们只是想了解这一点、并想获得可能的想法。 我们对每一项专业知识都表示赞赏。

    此致  

    Dierk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dierk、

    我们看到的最常见情况之一是、STAT 引脚的切换速度快于1Hz、这是电池断开连接或连接到 BAT 引脚较差的情况。 在这里、结果是充电器将电流推入输出电容器和 BAT 引脚上的任何寄生电容、从而实现非常快速的充电、终止和再充电周期。

    此致、

    Joel H