Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
大家好、
我的客户对 数据表第32页的表15所示的 REG08系统状态寄存器说明很好奇。为了确保电池没有任何故障、他们希望对应用中使用的 BQ24195执行测试周期。 目的是在这个测试周期内读取寄存器 REG08。 提出2个问题:
由于时间是金钱、因此测试周期必须足够有效、以便他们更好地了解该寄存器的时间。 例如、他们想要知道在 BQ24195检测到电池处于预充电或快速充电模式并将该值写入寄存器之前需要多长时间。 您是否有建议、他们应该监控不同状态阶段等的时间。
2.第17页有一句折返: STAT 输出指示充电(低电平)、充电完成或充电禁用(高电平)或充电故障(闪烁)的充电状态。 我的客户可能会遇到 STAT 输出闪烁-不像描述的那样闪烁更快的方法。 这种情况很少见、但他们有时会看到这种情况。 是否有任何解释说明这可能很重要?
如果您想离线或有任何其他问题、请告诉我!
此致
Dierk Bronner