This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:使用分流 FET 时的 PWM 调光频率计算

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712077/tps92515hv-pwm-dimming-frequency-calculations-when-using-shunt-fet

器件型号:TPS92515HV

我的客户要求其应用具有高 PWM 调光频率。 您是否知道在使用 分流 FET 调光时 TPS92515HV 是否可以支持20kHz (或更高)的 PWM 调光频率?

他希望在 两种不同的情况下使用 TPS92515HV:

  1. 输入:48V 输出:2s 12V LED @ 1A 最大值
  2. 输入:48V 输出:3s 12V LED @ 0.8A 最大值

谢谢、

Barrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    是的、可以、但存在限制。 如果分流 FET 调光占空比可能会变得非常低、那么如果 PWM 导通时间更接近开关频率、您可以开始看到精度问题。 这是由电感器中的电流纹波引起的。 如果它接近谷值、则平均值将低于未调光时的平均值、或者如果它接近峰值电流、则在未调光时将高于平均值。 最好在最低 PWM 宽度下设置几个开关周期、以防止这种情况发生。

    示例10%20kHz 时的脉冲宽度为5us。 如果开关频率为200KHz、您可能会看到该工作点的光会发生变化。 如果开关频率为700KHz、则明显减少。 要降低 PWM 百分比、您的设计可能需要使用大电感器、以便实现低电流纹波。

    此致、